请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PTV05010W 当施加到 POL 的输入电压(最大5.5VDC)被驱动至12VDC 时、PTV05010WH 的典型故障模式是什么?
POL 用于测试我们的新处理器之一的鉴定板上、该处理器涉及故障。
为 PTV05010WH 提供5.0VDC 的上游电源无法向 PTV05010WH 的 V (IN)发送12VDC。
PTV05010WH 在灾难性的故障发生之前、至少在短时间内将12VDC 馈送到输出端。
负载侧的过压情况会破坏 DUT 电源平面内的双栅极氧化物晶体管。
为了确认故障的根本原因、我尝试授权记录故障路径中器件的每个故障模式。
我正在为 PTV05010WH 寻找可行的故障模式确认、即当暴露在远远超过最大 V (IN)规格的输入电压下时、POL 的一种可能故障模式是 V (IN)在发生灾难性故障之前至少在 V (OUT)处出现一段短时间。