This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:如何禁用 VDS 故障比较器

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983086/lm5060-q1-how-to-disable-vds-fault-comparator

器件型号:LM5060-Q1

大家好、

如果我们希望在输入 Vin 信号和 EN 信号时输出栅极信号、但未使用电流限制功能(VDS 故障比较器功能)、则需要进行何种 IC 引脚处理? 将 SENSE 引脚设置为 OPEN (Rs = OPEN)是否可以实现该操作?

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Someno、

    是的。

    另一个选项是如数据表第15页中所述将计时器引脚短接至 GND (粘贴在下面以供快速参考)。

    虽然不建议这样做、但可通过将定时器引脚直接接地来禁用定时器功能。 在这种情况下、计时器引脚电压永远不会达到 VTMRH 故障阈值(典型值为2V)。 最终结果是故障闭锁保护被完全禁用、而 nPGD 引脚将继续反映 VDS 故障比较器输出。

    此致、Rakesh