This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050作为 BQ24725电池充电器的配套电量监测计?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725, BQ4050, BQ40Z50, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983091/bq4050-bq4050-as-companion-fuel-gauge-for-bq24725-battery-charger

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ24725BQ40Z50BQ28Z610

我们使用的是 BQ24725电池充电器、希望在系统中也采用低成本电量监测计。 我们有一个2节串联锂离子电池、7.4-8.4V、3200mAh。 内置电池过压/欠压/短路保护。

您能否为 BQ24725推荐合适的配套电量监测计? 我们将 BQ4050视为成本最低的选件、但如果有另一个电量监测计与 BQ24725搭配使用效果更好(避免重复功能等)、我们愿意花更多的钱。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以查看 bq40z50或 bq28z610。

    此致、