This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:EOS 负载

Guru**** 2611385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982698/bq34110-eos-load

器件型号:BQ34110

EOS 算法是否能够正常工作的最小电流?

我的 EOS 负载大约为56mA @ 14V (镍氢电池组充满电)。 我使用该电流是因为我将手册的1%误解为电池组最大1C 电流的1%(标称5A)、而不是1%的电荷。 无论如何、使用低电流具有额外的动机、避免使用高功率电阻器、因为它们会产生大量热量(即使是 SMT、也会产生笨重的尺寸)。

在我的电路消耗电流的情况下、电池放电1%大约需要一个小时。

这是可以的吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    EOS 负载应在 C/10至 C/100范围内的某处放电。 在这种情况下、您看起来是在 c/100、因此应该可以。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    为了确保我们位于同一页:),C/100至 C/10上的"C"是负载的典型电流,对吧? 有时命名可能会令人困惑、首先"C"似乎是剩余的费用(对我来说)、然后在观看 EOS 视频后、它似乎是当前的、但我不得不承认我仍然不确定。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    例如、对于1500mAh 电池组、1C 放电电流为1500mA。 2C 为3000mA 等

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    完美! 非常感谢。

    BR。

    较旧。