This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9246:温度读数问题

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9246, CD74HC4051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982958/ucd9246-temperature-reading-issue

器件型号:UCD9246

我正在使用基于 UCD9246并具有3轨输出的电源。 温度传感器按照 slu490文档进行连接。 系统正在正确读取电源轨1 (1A)和电源轨3 (3A)的温度、但对于电源轨2 (2A)、GUI 显示错误的温度。请告诉我它的位置是错误的。

下面嵌入了原理图屏幕截图以供参考

谢谢、

Kabir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kabir、

    由于您将 A1接地、因此您的电源轨2温度读数不正确。 电源轨3温度读数实际上是电源轨2温度。 您将需要使用 CD74HC4051的前3个通道进行温度输入、而不是跳过该通道。

    此致、

    Weidong