请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9246 我正在使用基于 UCD9246并具有3轨输出的电源。 温度传感器按照 slu490文档进行连接。 系统正在正确读取电源轨1 (1A)和电源轨3 (3A)的温度、但对于电源轨2 (2A)、GUI 显示错误的温度。请告诉我它的位置是错误的。
下面嵌入了原理图屏幕截图以供参考
谢谢、
Kabir
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用基于 UCD9246并具有3轨输出的电源。 温度传感器按照 slu490文档进行连接。 系统正在正确读取电源轨1 (1A)和电源轨3 (3A)的温度、但对于电源轨2 (2A)、GUI 显示错误的温度。请告诉我它的位置是错误的。
下面嵌入了原理图屏幕截图以供参考
谢谢、
Kabir