This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:是否需要 TPS23754的 SPICE 模型?

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982619/tps23754-need-spice-model-of-tps23754

器件型号:TPS23754

降级器、

我的客户请求使用 TPS23754的 SPICE 模型进行仿真。 我们可以提供吗?

谢谢、

Dai Garrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrick、

    我们目前没有 IC 的 SPICE 模型。 我们发现、模型在准确描述整个直流/直流设计方面受到限制、因为如此多的器件具有容差、热特性、器件尺寸、额定值和板载有效值。 此外、布局是影响热性能和 EMI 性能的主要因素、因此这些模型提供的见解有限。  

    相反、我们提供的真实参考设计经证明可在报告中使用真实的实验室数据。  

    请告诉我、您是否希望获得有关选择参考设计/器件的指导。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已理解、请让我与客户核实。

    谢谢、
    Dai Garrick