This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:输入过冲

Guru**** 2509215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982452/lm5166-input-overshoot

器件型号:LM5166

大家好、

我的客户正在评估 LM5166Y。

请通过 TI 内部链接检查原理图/波形。

当通过开关和二极管或将输入从12VDC 电源切换到24V_ACDC 时、Vin 引脚最高可达32V、而 ACDC 的输出为24V。

我首先怀疑流入输入电容器的浪涌电流的影响、但交流/直流输出相当稳定、而输入电压显示过冲。

您是否知道这种现象的原因是什么?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想、从24V 交流/直流到器件输入的线路中存在寄生电感、 这会导致输入过冲、您可以通过在直流/直流转换器前面添加一些电感来进行仿真、或者您也可以将波形乘以50us/div 来查看 VIN 的详细信息

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的快速响应。

    我觉得寄生电感引起了这个问题、但是客户告知 ACDC 的电缆长度不是很长。

    我将检查客户以仔细检查寄生电感分量并缩短从交流/直流到输入电压的连接。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果客户可以测试电流、建议使用50us/div 同时查看电流和电压。

    什么是开关、它是机械开关还是电气开关?  

    谢谢