请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5036 您好!
我们正在寻找直流/直流解决方案。 (LM5036)是否适合用于240W 直流/直流?
要求:
输入电压:40~160VDC
输出电压:24V 直流
输出电流:10A
此致、
Aaron
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Aaron、
LM5036可以处理240W 的功率、但输入电压为40V<VIN<160V、这带来了两个紧迫的挑战:(1) LM5036适用于电信电压范围(36V<VIN<75V)、并具有内部100V 启动 JFET。 如果您遵循 LM5036数据表第7.3.1节中的启动指南、这不是一个大问题。 您将需要从额定电压轨提供 VCC、而不是直接从160V 输入启动。 (2)电信电压为~2:! 输入范围、但您指定的输入范围为4:1。 在 LM5036EVM 用户指南中、您可以看到以下36V <VIN<75 and you should expect your efficieny to be much lower at VIN=160V. 的效率曲线
如果 您愿意选择其他控制器/拓扑、TI 的交互式 Webench 是一种比较替代设计选项的有趣且简单的方法?
此致、
Steve M