This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:更改输入电压时的效率

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982546/lmr33620-efficiency-when-changing-the-input-voltage

器件型号:LMR33620

尊敬的 TI 团队

我对 LMR33620的效率有疑问。

当输入电压从8V 更改为36V 时、输出电压固定、如下图所示、所有负载电流的效率都很差。 原因是什么?
我不知道在 LMR33620等同步整流型 DCDC 中出现上述现象的原因、因此请告诉我。

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否意味着、虽然其他条件都相同、但为何较低的输入电压具有更高的效率?

    如果是、

    导通损耗:输入电压越高、电流纹波越大、MOSFET 导通损耗越高。

    2.开关损耗: 输入电压越高、MOSFET 开关损耗和二极管反向恢复损耗越高  

    此外、输入越高、铜损耗(电流纹波越高)、输入和输出电容损耗(电流纹波越高)、MOSFET 寄生电容损耗和 IC 损耗也就越高。

    因此、虽然其他条件都相同、但较低的输入电压具有较高的效率。

    此致、

    Wendy