请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5562 大家好、
在我客户的项目中、LP5562用于驱动 RGB LED。
因此、系统中不需要白光 LED、他们需要多一个 GPIO 来控制其他芯片的复位信号。
他们希望与您协商。 他们是否可以将此 WLED 灌电流驱动引脚与以下 NMOS 电路一起使用以提供 GPIO 功能作为另一个芯片的复位信号?
WLED 引脚只需具有两种状态:a) 0mA 灌电流为 Q800提供高电平;b) 18mA 灌电流为 Q800提供低电平。
是否可以独立控制 WLED 灌电流和 RGB 调光?