This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:低温下 SOC 丢失

Guru**** 2551600 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011039/bq27542-g1-loss-of-soc-at-cold-temperatures

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRBBQSTUDIOGPCCHEM

我们有一款使用 bq2751G1电量监测计的成熟产品。 我们最近有一位客户退货、因为电池上的 SOC 为0%。 经过一些实验、我发现当温度下降到大约7°C 时、它们从大约30%的 SOC 转换为0%的 SOC 我已经将闪存设置与不显示故障模式的示例电池和黄金文件进行了比较、没有发现意外差异。 我还在监测一个电池上的 HDQ 时将环境温度降至0°C、这就是我发现它在7°C 左右下降的原因 除了在此时 RM 变为0、将 SOC 驱动为0并设置 SOC1和 SOCF 之外、没有任何迹象。  

当 SOC 下降时、电压仍处于大约30% SOC 时的预期值、而不是0% SOC 时的预期值。 循环电池会将 SOC 重置为正确的值。 当温度再次上升时、它不会复位。

没有电路板更改或编程更改。 我找不到这种失败的机械原因、在技术参考中找不到任何可以解释这种反应的东西。 您能给我指一个方向吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    请看一下: https://www.ti.com/lit/an/sluaa45/sluaa45.pdf

    您可以通过一些措施来缓解这种情况。 首先使用我们的 GPCRB 工具、它可以提高低温下的 SOC 预测、前提是您可以提供低温下电池性能的测试日志(我假设您可以根据您的帖子)。 您可以尝试的第二件事是启用平滑处理、以防止 SOC 在放电时跳转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是新产品。 全球方案协调和预算已经完成。 平滑已打开。 发生跳转时没有放电。 我附加了一个文件、其中包含此电池之间的闪存设置比较、另一个文件显示了相同的问题、一个文件是同时构建的、没有显示该问题、另一个文件是 golden gg 文件。 还随附了热循环期间来自其中一个电池的 DQ 数据。  e2e.ti.com/.../E7982_5F00_RMA3649.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    您是否有用于故障器件的.gg.csv 文件和用于测试的 BQStudio 日志? 这将有助于我们更深入地了解您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我上次答复中包含的 zip 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池上的电量监测计已转换 为 HDQ。 我们使用黄金 srec 文件通过 I2C 对电量监测计进行编程。 一旦将 srec 转换为 HDQ、是否有任何方法可以对其进行重新编程? 我担心我们使用的 srec 可能已损坏、从而导致我们看到的问题。 我们保留一个 srec 主文件、并使用该文件的副本对电池进行编程。 我想用主文件重新编程其中的几节电池、看看问题是否得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 HDQ 进行重新编程、但与 I2C 相比、该过程非常慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当大约500个电池出现此问题时、如果我可以显示它是损坏的黄金文件、则比报废所有电池更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要做什么特别的事吗? 尝试使用 bqStudio 通过 HDQ 对其中一个进行重新编程、但当它完成编程时、它完全停止了通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编程完成后、您能否确认器件未处于 ROM 模式? 如果您尚未使用 TRM 的 B5部分仔细检查步骤、您也可能需要这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够通过 HDQ 成功对第二个电池进行重新编程。 我必须在第一个问题上做一些不有序的事情。 使用原始黄金文件重新编程无助于解决此问题。  

    我之前说过、已对该电池执行了 GPCRB。 这可能不是一个真实的说法。 我找不到任何证据表明本会进行测试。 遗憾的是、该公司不再配备设置此电量监测计和电池的工程师。 我将更加关注这一点、希望能够在接下来的几天内运行测试并获取数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够运行 GPC 数据测试、但当我提交文件时、返回的结果为空白、单个0除外。 我提交了两次、一次包含初始充电周期、一次删除了初始充电周期。 得到的结果相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我发送 GPCRB 的文件吗? 在平均时间内、您可能需要仔细检查所有内容是否格式正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎无法将文件上传到此处。 仅为了澄清、这适用于基本 GPC、而不是 GPCRB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    您应该能够使用"插入">"图像/视频/文件"上传文件。 监测计应运行 GPCCHEM 工具以完成学习周期、GPCRB 用于冷温度调节、以防止 SOC 跳转。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我尝试这样做、我会不断收到消息"不允许插入文件或 URL "。 我以前已经能够做到这一点、因此我不确定此时会发生什么情况。  

    无论如何、我能够为我们在电池中使用的电池找到几个不同的 ChemID。 不知道为什么电池设计阶段没有使用它们、但2162在各个方面的表现似乎要好得多、包括电池的学习能力。 我已经使用该 ChemID 测试了6节电池、它们已将充电状态保持在0°C 我们正在重新编程更多内容、我希望今天还有40个温度循环。