Other Parts Discussed in Thread: BQ24600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24600 你(们)好
客户使用 BQ24600进行设计。 电池电压为17.6V。 连接蓄电池后、MOS 和 BQ24600损坏。
原因可能是电池插入时、电流流经电感器为电容器充电、然后电压过高。
请帮助检查原理图。

谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.