This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:通道 B 在轻负载条件下单相运行

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010898/ucc28061-channel-b-single-phase-operation-in-light-load-condition

器件型号:UCC28061
主题中讨论的其他器件:UCC28064

启动后立即处于空载状态的操作始终仅为 GDB (通道 B)。
这是否是轻负载下的正常运行?
我无法在数据表中检查此模式。

PHB 端子的相位切换由外部控制来控制、而 PHB 端子在启动时设置为高电平以便进行交错。

如果即使在输出电压稳定后 PhB 端子仍保持高电平、是否有可能发生 GDB (通道 B)单次运行?

除问题内容外、是否还有发生 GDB (通道 B)独立运行的模式?
再試行しています……
再試行しています……
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    在启动期间、即使 PhB 以高阈值连接到 VREF、B 相也会具有脉冲输出。 这是正常情况。

    启动后、如果 PHB 与 Comp 相连、则 COMP 引脚电压可能小于输出脉冲的阈值、在这种情况下、您可能会遇到 GDA 无脉冲 GDB 输出脉冲的情况。 如果 PhB 与 Vref 相连、GDB 不应输出任何脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动后、PhB 未连接到 COMP、但对 PhB 施加5V 电压。

    在这种情况下、是否可能只打开 GDB?

    '如果 PhB 与 Vref 相连、GDB 不应输出任何脉冲。'

    我不理解这句话的含义。


    我尚未将 VREF 端子连接到任何其他引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将 PhB 连接到5V、当 COMP 引脚低于5V 时、GDB 应在 启动后保持关闭状态。

    客户是否可能与通道 A 和通道 B 不匹配?

    我建议您可以使用新样本进行调试、并双确认同一通道是否为 ZCDB /GDB、另一通道是否为 zcda/gdb。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了终端连接、但通道 A 和 B 没有不匹配

    启动后、V (COMP)= 2.5V 和 V (PHB)= 5V、因此 GDB 应停止、但这是单次操作。


    即使没有负载、V (COMP)= 2.5V 是否奇怪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、我在 UCC28064和 UCC28061之间混淆了 PhB 函数。

    对于 UCC28061、 如果将 PhB 连接到5V、因为两相模式阈值为1V、一旦 PhB 高于该阈值、PhB 将启用。 Comp 和 PhB 之间没有关系。

    根据您的问题、无论是在空载还是极轻负载条件下仅发生 GDB 输出脉冲?

    增加一点负载后、GDA 将输出脉冲?

    如果是、这是正常现象。

    这是因为在空载条件下、如果 Comp 电压低于222mV、则 GDA 和 GDB 都将停止脉冲。 在这种情况下、

    Gdb 输出一些脉冲以允许稳定的稳压电压、在 A 相导通时间控制图中、A 相仍然停止、因为它仍然无法达到高于222mV 的 Comp 引脚要求。

    希望这一点很清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如所指出的、只有 GDB 输出在没有或非常轻负载的情况下进行脉冲、并且在负载很小的情况下、GDA 会输出脉冲。

    "稳压电压"是 IC 内部的基准电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukaide、

    如果您稍微增大负载、GDA 是否仍然仅输出一个脉冲?

    我想在 GDA 的空载或极轻负载情况下、它可能只有一个脉冲、脉冲数取决于 Comp 引脚电压在222mV 阈值上的持续时间。

    当您增加负载时、一旦 Comp 引脚电压高于222mV、GDA 应不仅输出一个脉冲。

    此处重新计算的电压是 PFC 输出电压(PFC 总线电容电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、当 COMP 电压超过222mV 时、GDA 和 GDB 输出脉冲。


    [这是因为在空载条件下、如果 Comp 电压低于222mV、则 GDA 和 GDB 都将停止脉冲。 在这种情况下、

    Gdb 输出一些脉冲以允许稳定的稳压电压、在 A 相导通时间控制图中、A 相仍然停止、因为它仍然无法达到高于222mV 的 Comp 引脚要求。]


    ↑上述说明是否与手册第21页上的滞后控制模式有关?

    如果是、是否有一种模式、在该模式下、滞环控制模式仅在无负载下运行 GDA?


    当在(Q1、Q2、UCC28061)期间更换部件时、无负载下的脉冲输出模式更改为 GDA 单次操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukaide、

    它与第21页中的轻载操作有关。

    在空载条件下、当您更改 UCC28061的一个采样时、开关可能会从 B 变为 A。哪个相位的工作取决于 COMP 引脚电压进入控制器中的 A/B 相位时间控制模块。

    如果 Comp 电压已经超过阈值、则该相位将在空载条件下输出脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我迟滞控制模式运行的详细信息。

    (COMP 电压与 GDA 和 GDB 运行之间的关系)


    答案是 GDA 或 GDB 可以在迟滞控制模式下独立运行、但它是否由 UCC28061的各个部件决定、即 GDA 或 GDB 是否独立运行?

    还是通过打开和关闭电路来随机工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukaide、

    通过 Wenbin-huang@ti.com 与我联系、我可以分享可能对您的拼图有用的分析。