您好!
我的 TPS63802的输入电压为4.5V (3xAA 电池)、输出电压为3.3V、在传输时为 GSM 模块供电、最大电流为2A。 我在 VIN 中看到1.2V 的巨大压降电压、在 VOUT 中看到150mV 至200mV 的压降。 我在 TPS63802 C2 (22uF)之后连接了1000uF 电容器。 我还使用了外部 PS、压降更糟。 此外、在传输电源 LED 指示灯时

这会触发我的 MCU 欠压。 我已移除 MCU、但仍会获得较大的压降电压。 所有电源走线都设计为2.5安培、以防万一。 GSM 模块具有与数据表相同的300uF 电容器