This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:I2C 通信问题、并且未在 Regout 引脚上获取电压。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76940EVM, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011480/bq76940evm-i2c-communication-problem-and-not-get-voltage-on-regout-pin

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他部件:BQ76940BQ78350

您好!

我尝试将 Bq76940EVM 与 ESP32通信、但它不起作用、我无法与 BQ76940 IC 通信。

根据@Matt Sunna 的说法、我更改了 BQ76940 IC、但它没有解决我的问题。  

请帮我找出电路板的问题。

AFE 有任何问题?

年龄: BQ78350

AFE:BQ76940

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinal、

    如果 REGOUT 引脚上没有输出、则器件不会启动。 您是否按下 EVM 上的"Boot"按钮来唤醒器件? 您是否遵循了 EVM 用户指南"快速入门"部分中的每个步骤?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    我按下"Boot"按钮、同时我也按照 EVM 用户指南的每个步骤操作、但仍然遇到相同的问题。

    此致、

    Jinal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinal、  

    如果您已为电路板供电并按照 EVM 用户指南的"AFE 快速启动"部分进行操作、那么您应该在按下"Boot"按钮后看到 REGOUT 上的电压。 如果这些步骤不起作用、则可能是电路板有缺陷或器件损坏。

    确保您具有:

    • 如果您使用的是电源而不是电池、请将红色电阻分压器开关设置为闭合位置以连接电阻分压器。
    • 卸下白色 SMBus 和 I2C 连接器附近的4根跳线(标有 SCL、SDA、REGOUT、ALERT)。 这会将 BQ76940与 BQ78350监测计器件断开。
    • 将电源连接到 EVM 上的 BAT-和 BAT+螺纹接线端子。  
    • 按“Boot (启动)”按钮。  

    此时、您应该在 REGOUT 引脚上看到2.5V 电压。 如果您未看到这一点、则 EVM 出现问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我再次使用用户指南并根据您的步骤进行了尝试、我在 BQ76940 IC 上的稳压输出为1.5伏、而不是2.5伏(在 J14稳压引脚上获得0V)。   

    在稳压器上无法获得2.5V 电压时 EVM 有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinal、

    REGOUT 引脚连接到 J14 REGOUT 引脚(引脚7)。 它们应具有相同的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、REGOUT 引脚与 BMSIC 相连、但我在 J14 REGOUT 引脚处的电压不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinal、

    这似乎是不可能的。 REGOUT 引脚和 J14的引脚7在物理上是相同的节点、因此它们不能具有不同的电压。 您是否在两次测量中都参考了相同的 GND 点? 您是否尝试过其他万用表?