This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS6590378:断电序列上的 LDOUSB 输出

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013373/tps659037-tps6590378-ldousb-output-on-power-off-sequence

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728

在 TPS6590378 + AM5728上测试断电序列时、LDOUSB 输出在复位生效约3ms 后会略微增加电压(0.6V)。

这些行为是否有问题?

如果可能出现问题、请告知我任何改进点或参考电路。  

・波形附在下方;

・提取的电路如下所示;

※VDOUSB 输出仅连接 AM5728。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    感谢您的提问。

    此问题出现在多少个电路板上?

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    感谢您的回复、

    此问题出现在五个主板上。

    当这些板关闭电源时、每次(100%)都会出现此问题。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    有关使用  TPS6590378 + AM5728的参考原理图、请参阅此应用手册、以确保所有连接都正确。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sliu011

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    感谢您的回复、

    总之、这些行为是否存在任何问题、不推荐使用?

    客户设计是参考设计、并基于上述应用手册和设计指南。

     

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    此行为不超过  TPS6590378上的任何最大值、并且能够通过内部下拉电阻对过压进行放电。 因此、对于 TPS6590378而言、这不应该是问题。 但是、我无法告知您它对 AM5728的影响。 我建议启动一个专门有关该器件的 E2E 主题咨询、以获取更多信息。

    谢谢、

    Daniel W