This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:TPS65100原理图检查

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014050/tps65100-tps65100-schematic-check

器件型号:TPS65100

你(们)好。

可以检查我的原理图吗? 我无法获取任何电压、但从它获取 AVDD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图并注意到其中可能存在的几个问题。

    由于  未使用线性稳压器、因此输入引脚 ENR 应连接到 GND 而不是5V。

    2 -  正电荷泵倍压器模式无法实现目标 VGH 电压、我建议通过安装 C17并从电路板上移除 R13在三倍频器模式下使用电荷泵。

    当您说您获得 AVDD 电压时、 它是始终处于正确的电压电平、还是短暂亮起、甚至 AVDD 崩溃? 如果上面的项目2是原因、我希望 AVDD 短暂上升、然后整个器件会随后关断、因为对于 TPS65100、如果所有电源轨都不在稳压范围内、整个器件会关断。 请制作模板1和2以查看是否解决了问题。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的辽家,很高兴见到你!

    感谢您抽出时间回答我的问题。

    1 -好的、我将对其进行回顾。

    2-OK、它将被更改。

    AVDD 处的9v6电压始终存在、即使在几分钟后也是如此。  

    我将检查所作的发言并让本论坛知道结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家、我期待在讨论结束后取得的成果。

    此致、

    辽卡特