请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 大家好、
客户计划 使用 BQ78350-R1 + BQ79630设计 呼吸机电池组、设计要求如下;他们已经完成原理图设计、您能帮您审查吗? 我将通过电子邮件发送给您。
- 7CELL 持续电流高达50A、峰值电流为70A (10ms)、并在80A 时提供保护
- 独立的电池平衡和 电量监测计、无需 MCU 保持在线状态
- 可以使用 LED 指示电流保持音量(LED 可自动关闭以节省功耗)[具有良好状态]
- 在 MCU 插入 SM 总线时报告当前电池状态
- SM 总线上可以有多个电池组
谢谢、此致、
将会