This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62067-Q1:最大负载电流能力

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011615/tps62067-q1-the-max-load-current-capability

器件型号:TPS62067-Q1

尊敬的团队:

我的客户测试 了62067的 IL (电感器电流)、他们发现下面有一个电流脉冲(最大2.4A)、但在测试波形以下时、我们的器件没有负载。 您能否帮助分析在空载条件下电感器电流为何如此大?

此外、我的客户希望测试我们的负载电流能力、因此他们 在具有 CC 模式的62067中添加了2A 电子负载、并为我们的器件加电、但我们的器件没有输出。 只有当电子负载的电流降至0.8A 时、我们的器件才会开始具有3.3V 输出电压。  您能帮助分析这种现象吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    通常情况下、输入端会出现高尖峰、并且输出端会有巨大的电容器组。  客户是否担心输入电流限制? 是否可以使用电阻负载而不是电子负载来重复测量?

    这里的电感器饱和电流是多少?

    谢谢!

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    下面的波形是空载条件下的电感器电流波形(蓝色)。 我们不明白为什么电流脉冲这么大、2.24A? 据我了解,该电流脉冲应该来自输出电容 C*dv/dt,但该计算结果小于2.24A。 您对此电流有什么想法吗?

    客户使用2A 电子负载进行仿真、原因仅仅是他们可能需要2A 负载电流。 目前、我们的器件无法在电子负载下正常工作、并且他们担心、如果负载电流变化为2A、我们的器件将停止工作。 对于电感器饱和电流、我将进行检查。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我需要更多信息才能得出结论。 您能否提供有关布局的更多信息以及输入/输出电源轨连接位置的信息? 您能否分享系统原理图?  这将使您了解电感器灌入更多电流的原因。

    他们能否尝试在 EVM 上评估它? 如果信息是机密信息、您也可以脱机共享。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    TI.com 上没有 EVM。 请帮 我发货一个 EVM 板吗?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    EVM 仍在库存中。 请查看以下链接。

    https://www.ti.com/tool/TPS62065-67EVM-347

    如果您遇到问题、请随时与内部人员联系。

    此致、

    Tanvee