大家好、
我在 UCC2897A 中使用电流互感器(CT),然后将其放在高侧(图1)。是否可以将 CT 放在低侧(图2)?
我认为隐藏侧和低侧的电流是相同的。 两者之间有何不同?
我认为输入低侧、当接地 信号干扰时、CT 将受到干扰。 但通用设计会将电流感应电阻器置于低侧。
这两者的优点和缺点是什么。
它不必应用于 UCC2897A、我想查看应用于其他地方的设计。
谢谢!
Micky
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我在 UCC2897A 中使用电流互感器(CT),然后将其放在高侧(图1)。是否可以将 CT 放在低侧(图2)?
我认为隐藏侧和低侧的电流是相同的。 两者之间有何不同?
我认为输入低侧、当接地 信号干扰时、CT 将受到干扰。 但通用设计会将电流感应电阻器置于低侧。
这两者的优点和缺点是什么。
它不必应用于 UCC2897A、我想查看应用于其他地方的设计。
谢谢!
Micky
Micky、
SLUA535第4.6节 详细介绍了有源钳位拓扑中 CS XFMR 的正确用法。 TI 建议在变压器初级侧上方使用高侧 VIN A、因为它具有最低噪声、是检测电流的最佳位置。 您当然可以在原理图上标记的两个位置中的任何一个应用 CS XFMR。 当通过电阻器的初级电流可通过热接受时、我们在初级 MOSFET 的低侧使用 CS 电阻器。 CS 变压器的优点在于、初级侧本质上是浮动的、可以应用于电路中的任何位置、而次级侧是 GND 基准、无论 CS XFMR 放置在何处。 在适当的 PCB 设计中、所有大电流 GND 回路连接都应收敛于初级 MOSFET 的源极、因此虽然它是检测电流最方便的位置、但它不是最佳位置、当电流如此高时尤其如此、 我们需要使用 CS XFMR。 感谢您通过 E2E 进行连接。
平路机、
Steve
Micky
请查看 有源钳位变压器复位:高侧还是低侧? 描述了高侧与低侧有源钳位之间的差异和权衡。 如果您未阅读整个应用手册、请至少注意表1中的摘要。
Steve