请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B 尊敬的专家
充电时、LED 在充电时闪烁。您能告诉我原因是什么。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家
充电时、LED 在充电时闪烁。您能告诉我原因是什么。

尊敬的 Nick
在这三种充电中,图片“充电”几乎已满,电池电压约为4V
图“Charging1”是3.9V 的中等电池电压
图"充电器2"在充电时较低、电池电压为3.5V
e2e.ti.com/.../_E065BF7E4551_BQ51050_2D00_RECT_E26C625F_.rar
您好 Gabriel、
请问您使用的线圈规格是什么? 已知较小的线圈很难实现良好的耦合。
充电是否开始? 是否过热?
请参阅此处有关启动问题的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910420/faq-startup-troubleshooting-for-wireless-power-rx
原理图上的一个注意事项-钳位电容器、这些值应为0.47uF。
此致、
Nick