This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65653-Q1:TPS65653的替代器件

Guru**** 2510595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65653-Q1, TPS650861, LM3248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013600/tps65653-q1-alternate-part-for-tps65653

器件型号:TPS65653-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS650861LM3248

大家好、  

我正在寻找一个电源 IC  、它的输出电压可由 FPGA 通过 I2C 或 GPIO 进行控制、并且输出电压可以以0.1V/100mV 的步长变化。

我在单个 IC 中需要两个通道、这是对电压的最低要求。
通道1: 1.2V 至1.97V @1A
通道2:2.6V 至3.6V @ 1A

TPS65653-Q1该器件最高只能支持3.36V 的电压、因此其范围有限、我们需要使电压可变至3.6V  

请为相同的器件建议最佳器件。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找不到任何与 TPS65653-Q1类似且可支持高达3.6V 输出的替代器件。 但是、我将在 我们的团队中询问、如果我们找到合适的器件、我们将返回给您。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    感谢您的回复、请您建议速度稍快一点、因为我需要更新以向客户提供设计流程。

    此致、
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以确认、我不知道双路降压产品、它在3.3V 电源轨上的电压调节范围高达3.6V。

    TPS650861最高可达3.575V、这比大多数 PMIC 都要高、但并不适合该应用。

    出于好奇、您能否描述需要进行此电压调节的 FPGA 和用例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回答。  

    正如您所说的、TPS650861并非完全适合

    我们有一个 IC、它具有两个输入 VCCA = 1.8V 和 VCCB = 3.3V、VCCA/VCCB 可以在 VCCA = 1.2V 至1.97V 和 VCCB = 2.7V 至3.6V 的范围内、 因此、除了典型的电压值、我们还需要验证我们的 IC 是否具有所有支持的电压范围、我们将通过以100mV 为步长递增电压来实现这一点。  

    我们板载了基于 Xilinx 的 FPGA、我们计划使用 I2C 或任何 GPIO 来控制电源 IC、并通过对电源 IC 进行100mV 更改编程来更改输出电压、并验证我们的测试 IC。

    这是我们的全部要求

    此致、
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Karthik 的澄清、现在我认为您希望在验证期间测试整个范围是合理的。

    我查看了各种 PMIC、但遗憾的是、TPS650861是我唯一能够发现高于3.4V 的 PMIC。 您是否已针对分立式电源器件单独发布? 如果没有、我会推荐它。 我为您做了一个快速检查、但除了 LM3248之外、没有发现任何具有高于3.4V 的 I2C 控制的东西、尽管我认为您可能需要使用 FPGA 中的 DAC 来使用它? 这不在我的小组中、因此我不熟悉它。