This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:使用51k Ω(+/-5%)电阻器设置 MODE 引脚是否没问题?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012735/lm5175-is-it-no-problem-to-to-use-51kohm--5-resistor-for-mode-pin-setting

器件型号:LM5175

 大家好、

 我的一位客户即将在自己的电路板上开始 LM5175评估。

 他们有一个问题,如下所示。 请问 您能给我回复一下吗?

 问:器件数据表指出、应在 MODE 引脚和 GND 之间使用49.9k Ω 或93.1k Ω 以进行模式设置。

   但他们希望使用 E24系列。 可以使用51k Ω 和91k Ω、而不是49.9k Ω 和93.1k Ω。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    第7页的数据表中给出了不同值的源电流和电压电平。

    当给定的源电流介于17uA 和23uA 之间并且所用电阻器的不精确时、它们需要检查它们是否处于给定电压电平内的最坏情况。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

     非常感谢您的回复。

     根据第7页 MODE 引脚的电气特性、如果它们想要设置"DCM 和断续模式、

    它们需要将0.60V~0.76V 设置为 MODE 引脚。 典型电压为0.70V。

     IMODE (MODE 引脚输出的拉电流)电流范围为17uA ~23uA。 在典型值的情况下、RMODE = VMODE/IMODE

    = 0.70V/20uA = 35k Ω。

    在最小 Vmode 和最大 Imode 情况下、Rmode 变为最小值。

    它是0.60V/23uA = 26k Ω。  

    在 最大 Vmode 和最小 Imode 情况下、Rmode 成为最大值。

    它为0.76V/17uA = 44.7k Ω。

    根据这些计算、Rmode 范围为26k Ω~44.7k Ω。  

     为什么 TI 建议使用49.9k Ω?  

     阈值电压是否不正确? 正确的值是否为1.0V (典型值)?  

     请给我回复。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    请原谅、数据表似乎会误导人、因为它提到的是 MODE 引脚阈值、而不是它需要达到的电平。

    如果电压低于最低阈值(0.60V)、则器件读取 DCM 无间断模式。

    如果电压开启模式高于断续模式 DCM 阈值、但低于间断模式 CCM 阈值(>0.76V 和<1.18V)、则器件将以断续模式读取 DCM。

    等等。

    如果电压介于0.60V 和0.76V 之间、该器件可在具有或不具有断续模式的情况下读取 DCM。 因此、在该区域中不会保存该值。

    因此、最低电阻为0.77V/23uA = 33.5k Ω

    最高电阻为1.17V/17uA = 68.8k Ω

    这意味着所使用的完全不精确的电阻器需要介于33.5千欧和68.8千欧之间。

    (我使用了0.77V 和1.17V、以确保超出阈值电平)。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

     非常感谢您的回复。

     我可以询问您的计算吗?

     我了解了 MODE 引脚电压必须为0.77V~1.17V、才能将 LM5175工作模式 设置为断续模式。

     我认为最低电阻应为45.3k Ω、电流为0.77V/17uA。

     此外、我认为最高电阻应为50.8k Ω、电流为1.17V/23uA。

     MODE 引脚电压必须为1.39V~2.21V、才能将 LM5175工作模式设置为 CCM 并进行断续模式。

    我认为最低电阻应为81.8千欧、电流为1.39V/17uA。

     此外、我认为最高电阻应为96.0k 欧姆、电流为2.21V/23uA。

      我的理解是否不正确?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    您是对的、很抱歉计算错误。 您是对的、我们需要获得高于0.77V 的最小电流、而对于最高电流、我们需要保持在1.17V 以下。

    是的、对于具有断续模式的 CCM、您的值是正确的。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

     感谢您的回复。

     您的回复对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。