请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79606A-Q1 大家好、
以下是需要您帮助的客户提出的两个问题。
1.电池电压采样问题:客户反馈、我们的 BQ79606在开启平衡功能时会出现电压采样错误。 例如、一个电池的采样值较高、而相应的采样值较小、但添加的采样值是正常的。 这对于我们的 IC 是正常的吗?
2.客户反馈我们的菊花链通信不稳定、有时会丢失信号。 此通信丢失问题随机发生。 他们想知道哪个因素在这里可能具有很大的影响。 因此它们可以具有调试方向。
非常感谢你的帮助。
最棒的
斯坦利