This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 电源设计器:LM5116 CAN#39;t 更新设计中的 MOSFET

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013544/webench-power-designer-lm5116-can-t-update-the-mosfets-in-the-design

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:LM5146LM5116

您好!  

我有一个设计尝试更改预先确定的 MOSFET。 我有一种情况、当我更改顶部 FET 时、底部 FET 也会更改为相同的 FET。 我已经尝试重新启动该工具、我发现当我更新底部 FET 时、顶部 FET 和底部 FET 保持不变。 您能否帮助我了解正在发生的情况以及如何独立更新两个 FET 的值?

谢谢、  

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    不确定为何在 WEBENCH 中同时更新两个 FET -它可能与功率损耗优化相关。

    无论如何、请查看 LM5146 100V 控制器及其快速入门计算器(因为它允许输入 MOSFET 参数以进行损耗计算)。 LM5146是 LM5116的下一代控制器、可提供更好的性能和更低的成本。

    https://www.ti.com/tool/LM5146DESIGN-CALC

    此致、

    Tim