Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQ76952
您好!
我使用的测试板(BQ76952EVM ) 具有 STM32L431RC 微控制器, 通过点击 BQ76952EVM 评估模块外部 I2C 接头的 SCL 和 SDA 引脚并连接相应 的 STM32L431RC SCL 和 SDA、使用具有公共接地的评估模块的 REG 1通过3.3V 上电、使用 BQ76952 IC 进行评估。 当我尝试连接 I2C 通信并使用0x10器件地址测试器件地址配置时、使用"HAL_I2C_IsDeviceReady "库函数无法成功进行通信、而我收到了 HAL_ERROR 而不是 HAL_OK。
我是否需要配置任何其他连接? 我甚至无法读取和写入特定 的 Bq76952 地址。
请帮帮我。
谢谢、此致、
罗希思西