This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A30:到 GND 引脚的绝对最大 OUT 引脚

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30, LT1054
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012856/tps7a30-absolute-maximum-out-pin-to-gnd-pin

器件型号:TPS7A30
主题中讨论的其他器件: LT1054

我希望使用 LT1054和 TPS7A30为一组运算放大器生成-5V 电源轨。  TPS7A30数据表列出了 OUT 引脚到 GND 引脚的-33至0.3V 绝对最大值。 我是否需要添加某种保护(二极管或晶体管)以防止运算放大器的+5V 电源轨在启动期间将 TPS7A30 OUT 引脚拉至0.3以上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    是的、如果您看到+5V 电源轨可能会导致泄漏、从而将负电源轨拉至接地以上、则需要保护器件免受这种情况的影响。 如前所述、可以使用二极管、有时我们会看到客户在负轨到 GND 之间添加了一个电阻器、以提供泄漏电流的放电路径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kyle。  在我看来、使用电阻器接地的简单解决方案并不是这样。  我当时在想太多了。