This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:LP8556SQE-E09升压输出43V 可行性

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012416/lp8556-lp8556sqe-e09-boost-output-43v-feasibility

器件型号:LP8556

我们在 LED 驱动板上使用"LP8556SQE-E09" LED 背光驱动器。

我们希望使用它来驱动6 个通道中每个通道需要43V 升压输出和23mA 最大 LED 电流的光条配置。

估计功率:43V*23mA*6 = 5.93W

根据数据表、IC 的"升压输出"范围为16V 至34.5V:

问题:

1) 1)如果我们在上电序列期间每次更改0x9E 和0xA9参数、我们能否将  IC 的升压输出电压设置为43V?

2) 2)我们是否能够更新 EEPROM 以将  IC 的升压输出电压设置为43V?

3) 3) IC 是否能够在 升压输出 电压= 43V、LED 电流为23mA/通道的情况下驱动6个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、Hardy 请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    1) 1)是的、您可以在每次为器件加电时更改 VBOOST_RANGE 和 CURRENT_MAX 寄存器中的值。 E09版本支持43V 升压电压是可以的。

    2) 2) EPROM 寄存器在制造过程中不会被写入、也无法更改。 这是一个 E05版本、具有空白 EPROM。

    3) 3)是的、没关系。  但43V 已经是器件可以支持的最高升压电压。 我建议您为此留出一些余量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

    感谢您的回答。  是的,今天我们测试了42.5V/23mA* 6个通道,它运行正常。  我们是否应该了解任何已知的耐久性加热问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们以前没有听到任何热或高温问题、因为大多数功率不会通过 LP8556耗散。