This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:TPSM5D1806最小建议输入电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806, TPS65279

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012818/tpsm5d1806-tpsm5d1806-minimum-recommended-input-voltage

器件型号:TPSM5D1806
主题中讨论的其他器件: TPS65279

您好!

 TPSM5D1806数据表的第7.3.3节讨论了各种开关频率下建议的最小输入电压、但它并未说明如果建议的最小值不可用(仅4.5V 是绝对最小值)会发生什么情况。  我有一个 USB 电力输送(PD)应用、其中初始启动电源大约为4.8V - 5V、但 PD 控制器将立即协商9V (或可能为15V)。  我想将 TPSM5D1806的开关频率设置为2000、但在 USB PD 切换为9V 之前、我似乎不会指定建议的最小电压。  我想知道、不满足建议的最小输入电压会产生什么后果?  它只是降低效率或 EMI、还是完全停止工作?  我想使用 TPSM5D1806的一个通道为 MCU 供电、因此在 PD 协商期间使 MCU 发生故障将是致命的。

不确定是否有用、但我希望从通道1获得3.3V (750mA)电流(主要用于 MCU)、从通道2获得5V (5A)电流。  输入电压将从4.8V-5V 开始、协商后跳转至9V。  我不确定 TPSM5D1806开关频率在 PD 协商后是否实际发生变化、这就是为什么我倾向于将其固定在2000。  我不需要在 PD 协商期间启用通道2、因此电源为4.8V-5V 时的电源要求可能类似于300mA (以完成 PD 协商)、并且在 MCU 引导期间它只需以这种方式运行大约2秒。

我愿意听取其他 TI 直流/直流双通道模块的建议、甚至推荐更适合该应用的模块。  我倾向于使用模块而不是分立式组件、以最大限度地减小布板空间并降低 EMI 问题。  我对成本不太关心。

非常感谢您的帮助!

Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPSM5D1806具有最长关断时间、可在更高的开关频率下限制占空比。   最小输入电压降至最小电压以下、输出可能会开始下降。   

    TPS65279可能是一个备选器件、最大电压为18V、这为15V 提供了一定的裕度。