主题中讨论的其他器件: UCC28780EVM-002、 UCC24612-1EVM
专家您好!
我们的客户在使用 TPS23753A 时遇到过热问题。
他们的应用是 IP 网络摄像机。
原理图上的重热点为 Q1、Q2、T1。
因此、他们希望提高原理图上的热性能或获得其他推荐器件(例如 PD、FET、需要改进的一点等)。
请您评论和指导吗?
*原理图
此致、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家您好!
我们的客户在使用 TPS23753A 时遇到过热问题。
他们的应用是 IP 网络摄像机。
原理图上的重热点为 Q1、Q2、T1。
因此、他们希望提高原理图上的热性能或获得其他推荐器件(例如 PD、FET、需要改进的一点等)。
请您评论和指导吗?
*原理图
此致、
Michael
您好!
Q1、Q2和 T1的热性能与 PD 无关。
热问题的根源通常是:布局、封装、电压/功率应力。
检查 MOSFET 的 VDS 以查看是否存在高过冲。 这可能会导致较差的热性能。
如果所有这些组件都存在热问题、则它们的布局中可能没有足够的铜。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师
您好、Michael、
我正在考虑 使用同步整流器(SR)控制器来提高第2侧的效率。
是否可以在 TPS23753A 上控制具有 SR 的 MOSFET?
如需了解相关信息、请参阅以下 EVM。
UCC28780EVM-002: https://www.ti.com/lit/ug/sluubo8a/sluubo8a.pdf?ts=1624416977827&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FUCC28780EVM-002
UCC24612-1EVM: https://www.ti.com/lit/ug/sluubp3/sluubp3.pdf?ts=1624431025632&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC24612
如果您有参考或一些指导、请告诉我吗?
BR、
Michael
嗨、Michael、
在我看来、这些控制器中的任何一个都可以用作次级栅极驱动器。
在次级侧使用栅极驱动器与 PoE PD + PWM 控制器无关。
请参阅此博客文章、了解不同类型的反激式器件: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/maximizing-poe-pd-efficiency-on-a-budget
您可能能够使用同步栅极驱动器获得另一个1%或2%的效率
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师