你(们)好
BQ25731的应用如图:所示

在测试过程中:遇到以下问题
在 VBAT 端添加电池和负载(当前仅在拉载实验的 VBAT 端)。
输入电压为24V、输入电流限制为1.6A、充电电流设置为5A、充电电压为13.2V、负载表用于拉 Vbat。
当 VBAT 每次被拉至0.45A 的输入电流时、VBAT 电压将下降至0V。
如何解决此问题? 是否可以配置寄存器来解决此问题?
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
BQ25731的应用如图:所示

在测试过程中:遇到以下问题
在 VBAT 端添加电池和负载(当前仅在拉载实验的 VBAT 端)。
输入电压为24V、输入电流限制为1.6A、充电电流设置为5A、充电电压为13.2V、负载表用于拉 Vbat。
当 VBAT 每次被拉至0.45A 的输入电流时、VBAT 电压将下降至0V。
如何解决此问题? 是否可以配置寄存器来解决此问题?
谢谢
星号
尊敬的 Star:
首先、我想问的是、它们从何处拉取负载。 它们是直接从 VBAT 引脚(原理图的右侧、下面的编号2蓝色圆圈)还是从检测电阻器的另一侧(原理图的左侧、下面的编号1圆圈)拉取它?
它们不应直接从 VBAT 引脚拉取、因为控制器使用感应电阻器来检测电流信息。 
问题:
1.他们从电池中拉出了多少负载?
2.当他们说 VBAT = 0时、他们在哪里测量? 如果它们直接在电池上测量、则听起来像是短路或电池保护器(IC 外部)开路。
它们是否可以在没有适配器的情况下尝试相同的测试、并从未连接到电池的电阻器侧(原理图左侧、编号1的蓝色圆圈)拉取负载? 如果工作正常、请添加适配器并重试。
谢谢、我希望这对您有所帮助、
Peng
*如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。