主题中讨论的其他器件:BQ25798、
尊敬的 Mike / Jeff:
感谢您的回答。 不幸的是,我最初将这篇文章作为一个“相关问题”发布到 Christof Dunkels 的帖子,但我的问题与 MPPT 无关。 在本次讨论中、我将使用10瓦6伏面板和 VMP~5.5伏测试 BQ25798、为2S Lipo 电池充电。
数据表指出:
"第3页:
除了 I2C 主机控制的充电模式、此充电器还支持自主充电模式。 加电后、充电将通过默认寄存器设置启用。 该器件可在不使用任何软件的情况下完成充电周期。 它检测电池电压并在不同阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒定电流(CC)充电和恒定电压(CV)充电。 在充电周期结束时、当充电电流低于恒压阶段的预设限值(终止电流)时、充电器自动终止。 当电池电量低于再充电阈值时、充电器将自动启动另一个充电周期。
在第22页:
除了 I2C 主机控制的充电模式、BQ25798还支持自主充电模式。 加电后、充电默认启用、所有寄存器默认设置均为启用。 该器件可在不使用任何软件的情况下完成充电周期。 它检测电池电压并在不同阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒定电流(CC)充电和恒定电压(CV)充电。 在充电周期结束时、当充电电流低于恒压阶段的预设限值(终止电流)时、充电器自动终止。 当满电量低于再充电阈值时,充电器将自动启动另一个充电周期。”
在我们对芯片的测试中、我们观察到偶尔会出现但不幸的情况、在独立模式下、如果没有任何 MCU 控制(但我使用2400来监控寄存器)、芯片进入高阻态模式、并且永远不会脱离这种模式、 除非太阳能电池板输入完全断开并重新连接。 对我们来说,这是一种难以维持的局面,可能浪费一天的太阳能发电。 我已经制作了这样的视频、如果您有兴趣观看、请提供详细联系信息。
当器件处于电源正常状态、Vbus 降至约3.42伏并触发高阻态时、就会出现此问题。 (假设一个云瞬间经过。) 当完全日照返回时,Vbus 上升回~6V,即使在7分钟之后,不良源鉴定也应重新启用/清除高阻抗位,但这种情况不会发生。 重建电荷的唯一方法是取消勾选 EN-HiZ (显然需要 MCU 交互)、或循环面板。
我很容易复制实验室电源上的情况。
Christof Dunkel 的文章说:
“我发现的另一个问题是,在没有施加输入电压的一段时间后,它会缓慢升高,无法开始充电。 在 Vin 快速重启电源后,它会恢复正常。”
这可能是一个相关的现象。
目前、我们正尝试通过实施太阳能电池板输入迟滞电路来规避该问题。 您是否意识到了这个问题、是否有一个简单的解决方案?
此致
Robert。