请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24616 我们继承了另一家设计公司的设计。
我们已召回充电器损坏的器件。 仔细检查后发现 BQ24616发生故障。 有时、它在 IC 上有一个孔。
最值得注意的是、PH 有时也会与 LODRV 或 HIDRV 短接至 GND 引脚。
如果需要、我们可以共享更多原理图。
它设置为在最大1A 时为6S 至25.2V 充电
这种情况发生在电池连接期间、但在某些装置中根本不会发生。
系统上似乎没有可测量的瞬变。
此电路是否有任何明显的原因会发生故障?
谢谢