This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54429:TPS54429的使能阈值

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010959/tps54429-enable-threshold-of-tps54429

器件型号:TPS54429

尊敬的团队:

您能帮助确认 EN 引脚的 VIH 吗?

在器件数据表中、VIH 的最小值为2V。 但我们在电路板上进行测试、一旦 EN 电压电平高于0.77V、器件就会启用。

我发现一个 E2E 帖子、EN 阈值大约为0.7V~1.1V。

您能告诉我实际启用阈值吗? 谢谢。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/387649/tps54525-tps54429-en-threshold/1368334?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS54429%25252520enable#1368334

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    Daniel Walsh 将很快对此提供帮助。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们是否有 EN 阈值的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    在器件数据表中、VIH 的最小值为2V、这意味着当 EN 电压超过2V 时、器件被启用。 但是、如果电压低于2V、芯片仍然可以工作。    因此、一旦 EN 电压电平高于0.77V 是合理的、就会启用该器件。

    此致

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    最小 EN 高阈值是多少?  

    这是否可能低于0.77V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的、它可能低于0.77V。  不同器件的 EN 阈值不同。 它不确定最小 EN 高阈值。 但可以确保在 EN 超过2V 时启用器件。

    此致

    卢西亚