This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:原理图审阅

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011119/tps22990-schematic-review

器件型号:TPS22990

您能否查看以下原理图:e2e.ti.com/.../TPS22990-Inrush-controller.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    请确保 CT 电容器的额定电压为25V。  

    通过绑定到 VIN 和 VBIAS、您将无法获得预期的时序结果。 这是因为、如果3.3V 电压轨缓慢斜升、启动序列可以在电压轨斜升之前完成。 时序会受到影响、因此浪涌钳位也会受到影响。 我建议您使用我们的 EVM 进行测试、以确保性能可接受。

    最后、我建议在 ON 引脚上使用一个下拉电阻器、以确保在3.3V 关闭时电源轨被拉至 GND。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件将用作插件模块上的浪涌控制。  模块的内部电路在插电时不会通电。  连接 ON 引脚以使电源在插入时流经器件的最佳方式是什么?   

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    正如您所拥有的那样、可接受将 ON 引脚连接至 VIN、但这将影响器件的时序。 理想情况下、系统在 VIN/VBIAS 输入与 ON 引脚的控制器输入分离的情况下工作。 这就是从时序角度对器件进行特性描述和验证的方法、因为上升时间定义为输出从输入的10%上升到80%之间的时间。

    软启动电路可实现线性上升、但在您的情况下、由于 VIN/VBIAS 斜升、10%和80%的基准电压会发生变化。 因此、您将看到数据表中的一些时序变化、CT 电容的计算将不准确。 通过测试、您可以找到适合您系统使用的 CT 电容值。 我唯一的建议是在 ON 引脚上添加一个下拉电阻、以便在关断期间使 ON 引脚放电、因为这里的浮动电压可能会导致不良行为。

    谢谢、

    Shreyas