请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS543C20 大家好、
您能否帮助确认应用是否存在风险:VIN=12V;VOUT=0.72V;IOUT>=30A?
此外、建议的电气额定值是基于什么考虑因素给出的?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在使用 TPS543C20评估特定设计的风险时、我将推迟查看数据表第11.3节中提供的安全工作区图。 对于 PVIN=12V、Vout=0.72V、Iout>=30A 的应用、TPS543C20可在大多数情况下支持此运行。 下图是12Vin、1Vout、500kHz 设计的安全工作区图。 此曲线表明、该器件可在 满负载和70C 温度下安全运行、且无气流。 在0.72V 输出电压条件下、曲线将向下移动、但如果您的环境温度在25C-40C 左右得到良好调节并且/或者提供了气流、那么我预计您的应用不会超出器件的安全工作区域。

为了更全面地评估任何设计风险、它还有助于查看数据表中的第7.4节:

我们可以使用您的设计的估算功耗并乘以结至环境热阻。 这将提供裸片的温升。 将温升与环境温度相加将为我们提供一个很好的裸片温度估算值。 数据表建议我们将结温保持在150C 以下。 如果您的设计/环境满足该要求、则可以安全地实施该设计。
此致、
Alec Biesterfeld