This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式直流/直流升压转换解决方案建议

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011221/isolated-dc-to-dc-boost-convert-solution-suggestion

主题中讨论的其他器件:LM51551

大家好、

我们希望设计一个隔离式升压转换器、即规格。 如下所示。

您能为我们提供一些解决方案建议吗?

谢谢。

输入电压:6 ~ 15V

输出电压(最大值):500V (可调节)

输出电流(最大值):0.2A

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎只需要反激式器件。 LM51551就是您的控制器示例。 但 LM51551由不同的团队提供支持。 您可以创建一个新线程、并要求为反激式器件支持 LM51551。 您的主题帖将由相应的团队进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的大力支持。