This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:采用200W pwer 模块设计的 UCC2856,当测试半满负载和3/4满负载时,是否有可能达到 THD<10%?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011270/ucc28056-ucc2856-in-a-200w-pwer-module-design-when-test-the-half-full-load-and-3-4-full-load-is-it-possible-that-thd-10

器件型号:UCC28056

你(们)好

我的客户使用 Onsemi PFC 控制器 NCL2801+NCP13992 来实现200W 电源模块。

由于 NCL2801短缺、我们正在努力推广 TI 的 UCC28056替代解决方案。

我的客户的问题是、他们希望输出功率 覆盖范围从70W 到200或300W。  

例如,对于200W 输出(Vin 240V 交流),在半满负载和3/4满负载条件下进行测试时,THD 必须<10%。

UCC28056是否能够满足此设计要求?

是否有任何参考设计可以推广、谢谢!