This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有双路输出的电源

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010176/power-supply-with-dual-output

我正在寻找具有双路输出的降压转换器、规格如下:

输入电压:典型值7 - 60V 24V
Vout1:5、5V 输出电流300mA
Vout2;-5、5 Iout 10mA
开关频率:>1000kHz

过去、我们使用了从输入3.3V 到输出5V 的升压转换器。 对于第二个小电流输出、典型值为-5.5V。 10mA 我们实现了简单的技巧、我们使用了一个电容器和两个二极管。 降压转换器也可以实现这一点吗? 您可以向我们推荐哪种降压转换器?