This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:USB2ANY 无法与 HID 驱动程序通信。 EV2300正常工作。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ25792, EV2400, BQSTUDIO, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011062/bq25792evm-usb2any-fails-to-communicate-with-hid-driver-ev2300-works

器件型号:BQ25792EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYBQ25792EV2400BQSTUDIO

我们将使用 EVM 评估 bq25792。 PC 是 Windows 10。 HID 设备在设备管理器中可见。  USB2ANY Explorer 似乎正常工作、并看到 USB2ANY。 固件2.8.2.0。

与 EVM 的通信失败。 LED 上闪烁4次。 Battery Studio 中报告的器件 ACK。 BMS 还报告"没有可用的适配器可用于此系统"。 由于器件是 HID 类型和虚拟 COM 端口、因此很难调试此错误。

已连接 Impedance Track Days 的旧 EV2300。 这确实会连接到 EVM、并且可以访问寄存器、但最终接口锁定。

要使 HID 接口在此 PC 上与 Battery Management Studio 配合使用、需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息

    在不同 PC 上安装 BM Studio。 版本1.3.104、其中包含 BQ25792的 bqz 文件。 在安装之前、运行 USB2Any Explorer 并读取0x6b addr 00、并从 USB2ANY 获得预期的1A (9V)电压。 Explorer 指示灯常亮。 BMS 使 LED 闪烁。 相同的 BMS 错误、即"没有可用于此系统的免费适配器"。

    有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    USB2ANY Box 通过以下链接使用在线 GUI。   您需要首先从 USB2ANY 方框的网页上安装最新固件。  以下 GUI 不适用于 EV2400。

    https://www.ti.com/tool/TI-CHARGER-GUI

    我们仅使用 EV2400测试了 BQZ 文件。  我已附加 BQZ 文件、以防它未安装在您的 BQSTUDIO software.e2e.ti.com/.../Charger_5F00_2_5F00_01_2D00_bq25790_5F00_92.bqz 中

    这两种方法都应该起作用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息

    在不同 PC 上安装 BM Studio。 版本1.3.104、其中包含 BQ25792的 bqz 文件。 在安装之前、运行 USB2Any Explorer 并读取0x6b addr 00、并从 USB2ANY 获得预期的1A (9V)电压。 Explorer 指示灯常亮。 BMS 使 LED 闪烁。 相同的 BMS 错误、即"没有可用于此系统的免费适配器"。

    有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    USB2ANY 仅可与在线 GUI 工具 BQSTUDIO 配合使用。  BQSTUDIO 仅适用于 EV2400。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。 这有点令人困惑、因为有 BQ Studio (某处??) Studio 确实列出了充电器器件。 以2400换三款 EV2300!

    我已使用 USB2Any 验证操作是否正常。  出于 安全原因、某些实验室 PC 没有连接、因此可执行文件优于 Web GUI。 GUI 页面是否可以完整保存并从 weben祝 君 PC 运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     查尔斯

    可以通过以下链接在本地下载 GUI 以供离线使用。 此链接显示了 GUI 的多个版本。  您可以  下载 GUI 的当前版本(1.4.3)以供离线使用、如下面的屏幕截图所示:

    https://dev.ti.com/gallery/info/BatteryChargers/ticharger_gui/

    此致、

    Jeff