请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54360 我的应用是输入50V、输出约24V (负载已指示)、电流约为1A。 图示如下。 现在函数正常。 电感器是一个频率为440khz 的65125 100uH 铁硅铝电感器。 ℃是 tps54360dr 芯片在℃后发热、稳定后室温为30 μ A°下一个测试芯片的温度达到74 μ F。 如何降低芯片的温度? PCB 已准备就绪(最好不要更改)。 有办法吗? °74 μ A 的芯片正常吗?