您好!
我已经使用 LM63610DQPWPRQ1进行了开发。 这是一个不太常见的应用、我实际上在为电感器使用高电感比例阀电磁阀。
在上一个论坛中、我被定向到该器件、因为我需要强制 PWM、即使在低电流下也是如此。
它非常适合我的应用。
现在、我们正在进行另一个原型运行、发现 LM63610DQPWPRQ1的交货周期非常糟糕、一直延续到2022年。
我知道 LM63615DQDRRRQ1是引脚兼容的、但我 可以获得该器件、而不是1.5A。
电流是唯一的差异吗?
由于电感为0.04H (40毫亨)、并且强制 PWM 频率为250kHz、因此很难达到 LM63615DQDRRRQ1的峰值电流、但老实说、我 也没有达到 LM63610DQPWPRQ1的峰值电流。 从规格上看到的结果来看、峰值电流是唯一的差异。
但强制 PWM 会在电流达到峰值之前切断电流。
你同意吗?
您能告诉我我在1.5A 器件上可能遇到的任何问题吗?
由于我唯一能得到的封装是 WSON、我有 HTTSOP、所以我不能只是尝试一下。
噢、是的...我的最大持续电流为0.5A。
谢谢
格伦