This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968:为什么 TPS22968在断电时具有第二导通功能?

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22968

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009711/tps22968-why-do-tps22968-have-second-conduction-when-power-down

器件型号:TPS22968

大家好、

我们的客户将偏置连接到 VIN、VIN 通常为3.3V。 在执行断电测试时、检测到 Vin 低于2.5V 后、ON 引脚将设置为低电平以断开电路、因此测试期间偏置电压将低于2.5V。 但我们发现负载开关第二次导通、您能不能帮助评论为什么 TPS22968具有这种行为? 谢谢。

蓝色:VIN

绿色:输出电压

粉色:开。

第一次断开和第二次导通之间的时间数据:127ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    在第二次导通期间、ON 引脚的电压是多少? 从波形可以看出、它看起来是在 V_il 上、但在 V_IH 下。

    您是否可以在该引脚节点上添加某种下拉电阻器、以便电压在关断后立即放电至0V?

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的评论并指出导通引脚电压。 我认为这是根本原因。 我将让客户添加下拉电阻并重新测试。