This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:修改 JEITA 最高温度曲线

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010127/bq25890h-modification-of-the-jeita-maximum-temperature-profile

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们设计了一款采用 BQ25890H 的便携式设备、用于为锂电池充电。

我们必须将 JEITA 曲线 T5温度自定义为45°C

因为我们的新电池单元仅接受最大45°C 的充电

可以这样做吗?

或者、如果不是、 是否可以更改 BQ25890H 的某些组件值以在45°C 时停止充电?

如果我们更改 RT1和 RT2的值以定义45°C 时 R_HOT = 4.92KOhms 的最大值。

你认为有可能吗?

但在本例中、低温和暖阈值不会处于10°C 和40°C 是否可以调整这些参数?

 

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    如果您希望在45°C 时禁用充电、则需要调整 RT1和 RT2值、使 T5为45°C 但是、正如您提到过的、温热和低温阈值也会移动、我们无法实现这一点、因为它是一个预设值、为 REGN 的百分比。

    此工具可帮助您确认 RT1和 RT2计算: www.ti.com/.../slurax7

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。

    另一个问题是、是否可以 将参数保存到 BQ25890H 中。 因为 如果我们更改电池、我们将使用默认参数重新启动。

    此致、

    Philippe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    您可以将 bqStudio 中的寄存器另存为文本文件、但无法将它们保存到充电器中、因为它没有闪存。

    此致、

    Wyatt Keller