This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:最大开关峰值电流?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009630/tps61178-max-switching-peak-current

器件型号:TPS61178

大家好、

 

数据表中指出、可编程开关峰值电流高达10A。

但是、在第12页上有一个示例、开关峰值电流限制为15A、RLIM=50kOhm。

 

我对此有点困惑。

哪一个是正确的? 此外、最大开关峰值电流是多少?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    TPS61178的电流可设置为大于10A、但由于散热考虑、建议不要使用。 电流限制不能超过20A、因为它将触发短路保护。

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yichen、

    感谢您的快速回复、我理解。  

    此外、感谢您提到短路保护功能。 我没有注意到这两者是相关的。

    此致、

    Kurumi