This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:是否可以将此 SMBus 充电器与非 smbus 兼容的电池配合使用?

Guru**** 2524130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009183/bq24725a-is-it-possible-to-use-this-smbus-charger-with-a-non-smbus-compliant-battery

器件型号:BQ24725A

您好!

我们计划在新设计中使用 BQ24725A SMBus 充电器并使用符合 smbus 1.1标准的锂离子电池。

如果使用的电池不符合 SMBus 标准、这意味着没有 SMBClock/SMBData、是否仍然可以为这些电池充电?  

我们的设计还包括一个 MCU、用于监控 SDA/SCL 线路上的一些 SMBus 电池信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandler、

     

    是的、您可以使用 BQ24725A 为没有 SMBus 通信接口的电池充电。 您只需确保主机 MCU 正确配置 BQ24725A 的寄存器设置、以便 ChargeVoltage()和 ChargeCurrent ()等参数符合电池制造商的规范。

     

    此致、

    Angelo