This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:为了保证在30分钟内满足 VLOWV 要求、是否有建议的预充电电流最小值?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009262/bq24616-is-there-a-recommended-pre-charge-current-minimum-in-order-to-guarantee-vlowv-will-be-satisfied-within-30-mins

器件型号:BQ24616

大家好、

我的客户注意到、当他们使用真正放电/无电的电池时、电压无法通过300mA 预充电电流达到30分钟内达到 VLOWV 1.55V 阈值、从而达到"快速充电"部分并完全开启充电器所需的电压。  您是否知道 任何可保证这一成功的参考电荷率? 是否有一条经验法则可以从它开始并调整它?

 例如:它们是否需要将该预充电电流设置为最小0.2C 充电速率、以确保达到 VLOWV 的30分钟计时器 始终能够满足要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于多个参数。 首先、这取决于您计划让电池放电的深度。 我假设该电压的最坏情况。 第二、正如您所确定的、它将取决于电池容量。 对于较小的电池、300mA 的充电电流可能较大、但对于较大的电池、充电电流可能较小。 第三、它取决于系统负载。 如果系统负载较大、可降低充电电流以为系统负载供电。 客户需要权衡这些参数和效率等其他设计参数、以便对充电电流做出决定。

    请注意、如果切换 CE 引脚、则新的充电周期将开始。 如果您需要重新启动充电、这可能会很有帮助。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。