This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:0.1至2A 时的负载瞬态响应

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007857/tps63802-load-transient-response-for-0-1-to-2a

器件型号:TPS63802

您好!

TPS63802的数据表提供了0.1A 至1A 负载瞬态响应的图。 是否有0.1至2A 的电流?

谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    如果电流增加到2A、则负载瞬态纹波将加倍。  该器件还提供了 pspice 模型。 您还可以使用 pspice 模型来仿真行为。