This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:DCR010505 Vrec 引脚的正常范围是多少

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DCR010505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008123/dcr010505-what-is-the-dcr010505-vrec-pin-normal-range

器件型号:DCR010505

大家好、

我的客户正在使用 DCR010505。 他们开发了多个原型。 但他们发现、一些电路板的 VEC 引脚电压 为~6.8V、但一些电路板的 VEC 引脚电压为~7.2V。 那么、VREC 引脚上的这个6.8V 或7.2V 是否在正常范围内? 我们是否有 VEC 引脚电压的"电气特性"范围? 我在我们的数据表中找不到它。 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    遗憾的是、VEC 引脚电压没有 EC 范围。 但是、6.8V 至7.2V 在共模范围内

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、  

    如果 我们没有 VEC 引脚电压的 EC 范围、我们如何判断 6.8V 至7.2V 是一个公共范围? 我之所以提出这一问题、是因为客户找到了一个具有7.6V VEC 的新电路板。

    此外、VREC 是 DCR010505内部 LDO 的输入电压。 对于 LDO 输入、它必须具有 EC 范围、否则 LDO 将损坏、对吧?

    因此、您能否帮助与您的团队进行核实、以了解我们是否可以将 VREC 引脚上的 EC 范围提供给客户。 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我可以理解这种混淆。

    首先、我们没有 EC 范围。 遗憾的是、由于该器件是我们使用了10年以上的传统模块的一部分、因此我们没有以下信息。 因此、我们将无法提供具有 VREC 表征的 EC 表。 通用范围基于从内部评估板收集的测量结果以及客户过去共享的值。
    第二、您回答正确。 LDO 的输入是 VREC 电压。 LDO 的绝对最大值输入为16V、远高于客户测量的值。

    此致、
    Alejandro